Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, THS4551, ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件: THS4551、
您好!
再次感谢您对 我们先前有关 ADS127L01的问题的帮助。
我们现在能够从 ADC 获取数字数据。 ADC 使用宽带2滤波器(0.45-0.55 Fdata)在高功率模式下运行。 AD 以128kHz 的频率持续采样。 我们将推荐的设计用于 THS4551。
但是、我们在几乎所有测试中都观察到异常尖峰。 当信号不突然变化时、正弦波输入通常可以正常工作、但对于方波和脉冲输入、尖峰会发生很多。 广告似乎需要时间解决问题。 AD 连接到 Xilinx Spartan 6 FPGA。 我们已经排除了 FPGA 问题以及 ADC 之前的模拟电路问题。
是否有任何关于问题可能是什么的线索? 我们如何解决这个问题。
谢谢你
本