主题中讨论的其他器件:DAC38J84、 LMK04828
您好!
我们使用的是 JESD204B IP 内核(Xilinx)。
IP 内核:JESD204(7.2)
应用:以6.4Gbps 的线速率通过 JESD204B 协议从 FPGA (Virtex-7 (VC709))到 DAC (DAC38J84)进行数据传输。
在 FPGA 端完成配置。
我们使用160 MHz 的参考时钟。
因此、我们的线速率将=(参考时钟* 40)= 160MHz * 40 = 6.4Gbps。
线路速率和参考时钟的配置由 JESD204 (7.2) IP 内核的 JESD204 PHY 配置选项卡进行。
使用 DAC38J84的 DAC EVM GUI 来配置 JESD204B、我们有一个板载振荡器122.88MHz。
抖动清除器 IC LMK04828用于生成时钟并为 DAC 和 FPGA 提供时钟和 SYREF。
使用板载时钟、我们可以使用 Quik 开始选项卡进行配置、我们可以获得的最接近6.4Gbps 的线速为6.144Gbps。
为 FPGA 生成的时钟为153.6MHz。
我们需要的是匹配 FPGA 和 DAC 之间的线速。 是否可以使用从 LMK04828生成160MHz 时钟
122.88MHz 的参考时钟?
用于查找器件时钟的公式= Vin (折射时钟)* N (分频器)* P (预分频器)/分频器值。
示例= Vin=122.88 N=10 p=2分频器值= 16
器件时钟= 122.88 * 10 * 2 / 16
= 2457.6/16
= 153.6
谢谢、此致
Suraj