This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:正在尝试重新安装 setup_ADS58J64EVM.exe

Guru**** 1151550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J64EVM, ADS54J64EVM, ADS58J64, ADS54J64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804132/ads54j64evm-trying-to-reinstall-setup_ads58j64evm-exe

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58J64EVMADS58J64ADS54J64

 我从 sbac161.zip 下载并安装、但似乎是为 ADS58J64EVM 安装的、而不是我想要的 ADS54J64EVM。 我手动删除了该程序、但尝试重新运行解压缩的 setup_ADS58J64EVM.exe 会显示一条消息:它已(仍然)安装、并且不会重新安装。

~μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    ADS54J64EVM 使用 ADS58J64EVM GUI。 完成卸载后、可能有一个名为"ADS58J64 EVM"的文件夹、必须手动删除该文件夹、然后才能再次安装 GUI。 此文件夹位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从回收站恢复安装(可能在回收站中会停止重新安装?)

    所有菜单项似乎都引用了 ADS58J64器件、我对这两个器件的模式不同的理解有限。 GUI 上是否有模式/开关可使其显式使用 ADS54J64、或者我如何推断它在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    在大多数情况下、这两个器件是相同的。 唯一的区别是 ADS54J64可以绕过 DDC、而 ADC58J64只能以降压方式绕过 DDC。 您应该能够按照用户指南原样运行您的电路板。 我确实注意到了一个拼写错误、其中指出要点击"Configure ADS54J64"按钮。 该值应为"ADS58J64"。  

    此致、

    Jim