This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:系统级精度和无噪声分辨率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802923/ads1256-accuracy-and-noise-free-resolution-in-system-level

器件型号:ADS1256

尊敬的 Chris:

您能否更深入地解释精度和系统分辨率之间的差异?

在您的参考设计中、您只根据系统精度进行了计算。 但系统的无噪声分辨率是多少?包括外部驱动电路等

例如、ADS1256具有24位分辨率、但具有18.6个无噪声位。 我认为这是由输入短路导致的 ADC 固有噪声造成的。 简单比例式 RTD 电路或热电偶电路中用于偏置的2MR 上拉和下拉电阻中的无噪声分辨率计算结果如何?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhan、

    "分辨率"是测量的可重复性。 更可重复的结果通常有助于更好的测量;但是、仅仅因为测量是可重复的、并不一定意味着结果是准确的。

    "精度"是您所期望的、即测量电压与实际电压之间的误差。

    我认为最重要的要点是:

    • 如果分辨率非常差(即您无法获得可重复结果)、则分辨率将损害您系统的精度;您无法获得优于测量可重复性的精度。

    • 如果系统的分辨率非常好、则可以测量或"校准"系统的精度以补偿测量的误差(假设误差相当恒定)。

    您是指 TIPD188参考设计吗? 此设计展示了施加外部10mV 信号时的噪声性能(灵敏度为2mV/V、受激励电压为5V 的惠斯通电桥的最大输入振幅)。

    带有外部电路的 ADC 的噪声性能会因该电路的设计而异、因此并不总是能提供最佳的通用示例。 通常、单独显示 ADC 的噪声性能对所有应用都很有帮助、因为它为您提供了一个基线来了解 ADC 能够实现的性能类型。 使用 ADS1256等高分辨率 ADC 时、外部电路通常只会降低性能、因此电路设计人员应将此电路设计为提供同等性能、而不会因 ADC 的功能而显著降低、包括尝试查找精确的低噪声传感器、 这可能很困难、因为传感器数据表并不总是显示噪声性能。