主题中讨论的其他器件: INA317、 INA819、 INA818、 OPA365、 INA331、 REF6050
尊敬的 TI 支持:
我正在设计一个定制原型板、以使用 ADS8881从输入中读取 ADC。 我附加了下面的原理图。 我的问题是、读取 ADC 时有太多噪声;当我将2个输入短接在一起(ADS8881前面的运算放大器的2个输入)时、数据仍然不稳定、我得到的值为0x3D090到0x2328。 对于原理图中的 C7电容器、我将其替换为4.7uF。 我对硬件设计不太满意。
我在 SCK 线路上使用50MHz 时钟、每隔100us 从 ADS8881通过3线 SPI 模式读取一次数据、我希望芯片尽快工作。 您能给我一些关于我的设计的建议吗、我是否需要添加任何组件或任何类型的滤波器?
谢谢、此致、
杜伊