您好!
我想进行一些验证:
SLAS605C 数据表 修订版第9.2章"典型应用"。
给出了吞吐率与 源电阻间的关系图。
在这些测试期间、吞吐率如何降低? 频率来实现 的呢? 和/或延长采集阶段?
我假设 在 非缓冲情况下、采集时间是主要影响因素。
但在缓冲的 MXO 中、 模拟 IP 趋稳成为主要影响因素。
我的假设是否正确?
在本例中、吞吐率为80ksps。 但在稳定时间和325ns 采集时间内使用20MHz 时钟。
根据数据表图、您可以使用10kOhm、但可以认为(几乎肯定知道) 在我们的情况下无效。
此致、Hans