This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4242:ADs4242

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868900/ads4242-ads4242

器件型号:ADS4242
大家好、我和 ads4242一起作为射频级联的最后一个阶段工作。 我想得到一个低噪声系数、因此尝试 在低 NF 中获得高增益、这样 ADC NF 对 总体 NF 的贡献将很小。 我想知道是否将1:N (而不是1:1)变压器用作平衡-非平衡变压器(有助于将所需的级联增益降低到这种目的(电压增益)? 这是为了降低功率增益(并获得更多线性度)、谢谢 Yinon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    是的、使用1:N 变压器将允许您在不增加噪声的情况下增大信号摆幅、因为这是一款无源器件。 选择变压器时需要小心、因为线性度会因型号而异。 我随函附上了几份可能有用的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Fundamentals-of-High-Speed-ADC-Nov-2012.ppte2e.ti.com/.../Transformers.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我 了解在不增加噪声的情况下实现的电压增益开关。 我想了解它是否会帮助我计算噪声。 假设我们以10 dBm 的 ADC 满标量程和70 dBm 的 ADC SNR 来表示- ADC 噪声为-60 dBm。 这是一个高 NF-...我想通过增益降低总体 NF 信道噪声。 由于变压器可以节省能源,我在获得较小的 ADC 噪声系数对整体级联 NF 的影响(例如,使用 LNA)中得到1:N 比率的贡献? 此致 、Yinon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    我对你的答复感到困惑。   您是否计划以10dBm 满量程运行输入? 如果是、这在 p-p 电压中是什么? 然后、您是否计划将此输入提高到更高的比例?  您提到 SNR 70 dBm - ADC 噪声是-60dbm? 这是您系统的测量吗? 您是否参考了数据表中的任何表或图? 降低整个 NF 通道的增益噪声意味着什么? 如果可能、您是否在添加增益时询问有关如何降低噪声的建议?

    此致、

    Jim