Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, TIDA-01526
主题中讨论的其他器件: TIDA-01526
大家好、
我的客户正在使用 ADS122C04 作为解决方案,他们询问此设备是否需要驱动程序?
根据我的理解, 我们的 ADS122C04不需要额外的驱动程序,因此客户可以通过与微控制器的 I2C 接口来配置 ADC。
另一个问题是,我们是否有微控制器的示例代码供客户参考?
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, TIDA-01526
大家好、
我的客户正在使用 ADS122C04 作为解决方案,他们询问此设备是否需要驱动程序?
根据我的理解, 我们的 ADS122C04不需要额外的驱动程序,因此客户可以通过与微控制器的 I2C 接口来配置 ADC。
另一个问题是,我们是否有微控制器的示例代码供客户参考?
Andy
尊敬的 Andy:
很高兴听到您的声音。
正确的、ADS122C04是通过 I2C 接口与微控制器一起配置的。 SEM 团队在《用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计》()中为 ADS122C04开发了一些示例代码。
'Hear_Meter_Sub-System_TIDA-01526' ZIP 文件中应包含 ADS122x04.c 和 ADS122x04.h 文件、您可以在 TI 设计页面的某个位置找到该文件。 如果您需要查找帮助、我们应联系 SEM 团队中的负责人。
此致、
Andy、
不需要 MCU 驱动程序、 TIDA-01526中的 ADS122C04设置遵循以下技术手册:
您是对的、客户可以根据应用需求通过 I2C 配置器件。
此致、
米伦