This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:通过 FMC 连接器上的 SPI 对 ADS54J60EVM 进行编程

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866479/ads54j60evm-programming-the-ads54j60evm-via-spi-over-the-fmc-connector

器件型号:ADS54J60EVM

你好!

我们最近购买了此 EVM、现在我正在尝试通过 FPGA 载板(Xilinx ZCU102)对其进行编程。 在购买 EVM 之前、我查看了 www.ti.com/lit/zip/slar16中包含的原理图

第一页的方框图表示应该可以通过 SPI 对 FT245进行编程。 但是、原理图的第7页显示 FT245仅连接到 USB 插孔和 ADC+LMK。

同样、连接 FMC 连接器(第6页)的唯一设备是 JESD204B 通道和24C65闪存、未连接到 FT245。

我觉得这里缺少了什么东西、或者我缺少了什么东西。

电源 为什么闪存在那里? 有一些类型的连接器(它们是否称为抽头?) TP13-TP16、因此、如果没有其他用途、您可以将其用于自己的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    无需 EEPROM。 托盘侧的 JESD204IP 有时会使用此功能来识别夹层卡的相关信息。

    您最好尝试移除 U14和 U6、并在 TP13-TP16 和 U6焊盘之间连接导线、以便将 FMC 连接到 ADC。

    对于 LMK、您需要移除 U7和 R120、R119和 R53、并将这些电阻器的焊盘(如果 FPGA FMC 引脚上有布线)与 U14的焊盘之间的导线。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我恐怕就是这样。 我想我们将尝试在测试环境中设置 EVM、而不修改电路板。

    如果您能够通过这样一个事实、即原理图中的方框图需要更正、以便其他人不会犯同样的错误、我会很感激。

    感谢您的帮助!

    //Alfred