This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:REFOUT 电容器会影响输出代码

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799343/ads124s08-refout-capacitor-can-affect-the-output-code

器件型号:ADS124S08

大家好、

  µF、内部基准需要一个最小为1 μ F 的电容器从 REFOUT 连接到 REFCOM、并且应该被放置在尽可能靠近的位置。 我发现一件事、

如果该电容器远离 REFOUT 引脚、则输出代码将高于实际值并具有正 固定偏差。 您能帮助解释一下这种现象吗? 如果可以共享任何文档将非常有用。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我不知道关于内部基准和电容放置的任何特定文档或应用手册。 数据表第12.2节中的图121显示了布局示例。

    REFOUT 上的电容器用于实现稳定性和降噪。 为确保稳定性、至少需要1uF。 如果您使用示波器监视 REFOUT 引脚、则可能会看到振荡。 通过将电容器移到远离器件引脚的位置、您将增加电阻和电感、这将影响基准的稳定性。

    REFCOM 必须正确连接到 AVSS (有时会错过)、这一点也很重要。 如果系统使用单极模拟电源(例如+5V)、则 REFCOM 应连接到 AGND。 您还需要确保电容器还与 AGND 具有低阻抗连接、以保持低总电感。

    可能导致内部基准错误的另一个问题是打开 REFn_BUF 基准缓冲器。 缓冲器无法一直驱动到电源轨、因此在使用内部基准时、应禁用 REFN_BUF。

    此致、
    Bob B