This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:否

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3171, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813334/dac3171-no

器件型号:DAC3171
主题中讨论的其他器件: CDCE62005

我正在使用 DAC3171 7位 DDR 模式、但在该模式下似乎不工作。  

我的设置是

寄存器0--0x46fc

寄存器1-0x600e

寄存器2-0x3f80

寄存器3-0x0001

对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胡锦涛、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    非常感谢

    我尝试了几种不同的设置、但无论如何都不起作用。

    希望收到您的反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    我将 reg1设置更改为0x400e

    reg6读取值为0x10

    仍然不奏效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC3171_5F00_7_5F00_BIT.cfgHi、

    请查找随附的文件、其中显示了使 DAC 在7位模式下工作所需的 DAC 寄存器写入。 该文件具有 CDCE62005的寄存器写入、然后是 DAC3171的寄存器写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    感谢您的回复

    我已尝试您的建议、并遵循 DAC3171数据表7.5.1中的加电顺序。

    不幸的是、它仍然不起作用。

    您是否需要我的方面提供更多信息?

    顺便说一下、以下问题与我的问题完全相同。 我先把这个问题提交给了刘吴,然后她把这个问题张贴在了前文上。

    e2e.ti.com/.../813445

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胡锦涛、

    您的问题是否已解决?

    此致、

    Neeraj