您好!
我已经根据下面的原理图为 ADS1299设计了一个分线板。
负极引脚悬空、我想将所有正极引脚引用到 SRB1。
我希望 BIAS 通过反相共模信号来驱动偏置电极。
分线板已连接到 Raspberry Pi、并且已使用信号发生器成功对 SPI 通信进行编程和测试。
在通道1上、它可以准确地记录1mV 正弦波(这是信号发生器(SG)可以产生的最低振幅)。
为此、我将 IN1P 连接到 SG 的正输出、并将 SRB1和 BIAS 连接到负输出。
在人头上进行测试时、信号永远不会稳定。 相反、它会跳转并达到最大和最小电压轨。
我已经尝试了很多寄存器配置(特别是更改并尝试了 CONFIG3、Misc1、BIAS_sensp、BIAS_sensn 和各个通道寄存器的不同组合)。
到目前为止、他们都没有给我提供准确的结果。
如果有人能为我提供正确的寄存器配置、以便在下面的原理图中正确实施电极设置、我将不胜感激。
或者、可能存在我尚未发现的硬件问题、但很奇怪的是、当 SRB1和偏置短路时、我可以准确地记录来自 SG 的 mV 信号。
感谢你的帮助。