This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:时钟数据输出(TCO)最小值和最大值是多少?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814013/ads8688-what-is-the-clock-to-data-out-tco-min-and-max-value

器件型号:ADS8688

您好、E2E、

我们的客户正在寻找 ADS8688的时钟到数据输出(TCO)的最小和最大值。 他们想知道数据从 SCLK 的下降沿开始出现在 SDO 上需要多长时间?

提前感谢您的支持。

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表的第11页说明了该器件的时序要求。

    您要查找的信息是保持时间 t_HT_CKDO、其最小值为10ns。 在 SCLK 的下降沿之后、等待新 SDO 数据有效的最短时间为10ns

     此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回答。 我知道 t_HT_CKDO 为10秒、等待数据生效的最长时间是多少?

    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    另一种考虑方法是查看 T_SU_DOCK 时序。

    SDO 数据在 下一个下降沿之前生效的建立时间、最小时间为25ns。

    这意味着相同的 SDO 数据在时钟下降沿之前的25ns 内有效、在相同的 SCLK 下降沿之后的8ns 内有效

    此致

    Cynthia