主题中讨论的其他器件:MSP430F5659、
您好,
我正在我的项目中使用 ADS1298来采集12导联 ECG、并将其连接到 MSP430F5659。
1.我的原理图是对的。
2.我已完成 ADS1298的初始化并 获取器件 ID - AS 92h。
问题是当我尝试使用2MHz 的 SPI 时钟从 ADS1298读取数据时、我从 ADS1298获取数据。 我尝试绘制每个通道数据、从接收到的数据中获取 MSB 和 LSB 合并将 MSB 和 LSB 转换为等效的十进制数据、并使用 MS Office Excel 绘制、 但我得到的只是一个随机波形、看起来没有什么像 ECG 这样的波形。
我是否 在该过程中犯了任何错误,如果是,请帮助我了解如何从 ADS1298读取正确的数据以及如何绘制数据。
此外、如果可能、请发送 配置后如何从 ADS1298读取数据的流程。
提前感谢。