This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLA2024:TLA2024:无法通过 I2C (NACK)进行检测

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812427/linux-tla2024-tla2024-not-detecting-through-i2c-nack

器件型号:TLA2024

工具/软件:Linux

HII 团队、

TLA2024 I2C 正在尝试检测或读取 TLA2024中的值、但未检测到该值、我使用 i2c 命令在 uboot 级别进行了尝试、如果我提供了 i2c 探针、它不显示 ADC 的地址。

我尝试了煤层,我们也得到了 NACK。 我们用 CRO 电源探测 SCK 第9个时钟基座是否处于高电平(NACK)。

注意:TLA2024地址引脚连接到 GND 引脚。

我在 uboot 级别绑定了一些 i2c 命令、如下所示:

I2C 探针
有效芯片地址:

I2C 探针0x48  
有效芯片地址:

I2C MD 0x48 0x27 1.
读取芯片时出错。

我还在内核级别尝试过  

i2cdetect -y -r 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:------------ ------------ ------
10:------------ ------------ ------------ --
20:------------ ------------ ------------ --
30:------------ ------------ ------------ --
40:------------ ------ UU -------------- ----
50:---------- ------------ ------------ --
60:------------ ------------ ------------ --
70:------------ ------

如果我删除了 TLA2024内核程序  

i2cdetect -y -r 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:------------ ------------ ------
10:------------ ------------ ------------ --
20:------------ ------------ ------------ --
30:------------ ------------ ------------ --
40:------------ ------------ ------------ --
50:---------- ------------ ------------ --
60:------------ ------------ ------------ --
70:------------ ------

此处未显示 null、而不是48地址。

如果我错了、您能提出建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ujapralli、


    我不确定我们是否能够帮助解决 Linux 问题、但我们至少可以检查与器件的 I2C 通信。 在 ADDR 引脚接地的情况下、器件应响应1001 000从器件地址。 您能否查看这是写入器件的内容。 您将需要一个示波器或逻辑分析仪来查看 SDA 和 SCL 线路是否正确地向器件发送正确的地址。 您还应检查器件的时序是否符合数据表第6页所示的要求。

    一旦您能够捕获进入 ADC 的 SDA 和 SCL 线路、请获取示波器快照并将其发布回该线程。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ujapralli、

    您是否能够调试 I2C 通信问题? 如前所述、我可能无法帮助解决 Linux 问题、但如果您可以在示波器或逻辑分析仪上查看 I2C 信号、我可能能够帮助调试通信。

    我现在将关闭此帖子、但如果您尚未确定通信内容或需要进一步的帮助、请发帖、我们可以再次讨论此问题。

    吴约瑟