请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0401A-10 您好、支持团队
我知道、默认电阻为5k 欧姆(十六进制:0x40)。 如果我们通过 I2C 控制设置为另一个值、然后关闭 Vcc、它可以保留最后的设置值还是返回默认值?
您是否具有具有具有存储器功能的 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
我知道、默认电阻为5k 欧姆(十六进制:0x40)。 如果我们通过 I2C 控制设置为另一个值、然后关闭 Vcc、它可以保留最后的设置值还是返回默认值?
您是否具有具有具有存储器功能的 IC?
您好、红色、
我们有两个具有非易失性存储器的 DPOT:
http://www.ti.com/product/TPL0102-100
http://www.ti.com/product/TPL0202-10
我们还将采用具有 NVM 的低成本 DAC。 如果您有兴趣向客户推广该设备、请发送电子邮件至我。 在大多数应用中、它可用于替代用作基准分压器或简单电压偏置的 DPOT。
谢谢、
Paul