This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:同步 EEG 和 ECG 偏置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810481/ads1299-simultaneous-eeg-and-ecg-bias

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1298

那么、假设我有一个基于 ADS1299的器件用作8通道 EEG。

我有另一个基于 ADS1298的独立器件、可用作12导联 ECG。

这两种器件可能是独立的、也可能不独立、因此可能会导致2种情况。

情景1.

这两个器件都在由电池供电的独立电源上工作、并且彼此之间没有任何关联。

情形2.

两个器件均在通用12VDC 电源上工作、但其接地端可能不常见。

_________________________________

我的问题是、两个器件分别提供偏置电极。 如何防止这些偏见的冲突。 EEG 偏置是否会影响 ECG、反之亦然。 商业产品如何防止这种情况? 他们是否有设备或产品可以共享的配置。

EEG 偏置通常连接到耳垂或其他地方、而 ECG 偏置连接到右腿? 这些是相当远的位置。 那么、是否会引起人们的担忧、导致信号混乱会导致50Hz 信号的衰减、而由于向人体注入了2个同时偏置、50Hz 信号的衰减无法正确移除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    感谢您的发帖。

    对于其他产品如何实现这一点、我没有明确的答案、但我有几个理论可以解决这一问题。

    首先、我们绝对希望同时驱动人体的偏置/RLD 信号的多个源。 它们各自的直流电压差异、例如由于放大器偏移而产生的差异、将导致通过人体电阻产生额外的直流电流。 这可能很小、并且可能处于安全限值范围内、但具有多个独立偏置/RLD 源似乎没有必要、并且可能发生冲突。

    其次、使用一个具有人体多个接触点的常见偏置/RLD 信号可能会有所帮助。 对我来说、这听起来类似于设计一个 PCB、该 PCB 具有完整的顶部/底部接地铜和/或具有大量过孔的内部接地层。 返回电流越容易返回到源极、系统的性能就越好。 正如您指出的、ECG 的感应电极相对远离 EEG 的感应电极放置。RLD 电极通常比偏置电极更远离头部、 因此、有必要认为 ECG 通道可能比 EEG 电极看到更好的 CMRR。 我想知道、如果将一个常见的偏置/RLD 信号分离到人体上的多个点、是否会为偏置/RLD 放大器输出提供一个更一致的阻抗路径、以实现50Hz / 60Hz 噪声。

    可以像通常针对任一应用那样对共模噪声本身进行感测(即在 ADS129x 器件上启用 RLD_SENSx 或 BIAS_SENSx 位)。 这意味着您应该选择几个身体上覆盖良好的电极来获取共模信号-不确定它们是否都来自 ECG 系统、EEG 系统或两者的组合。 再说一次-这实际上只是一个理论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 是否有任何方法可以将 ADS1299与 ADS1298级联、这可能有助于为两种产品获取常见的偏置信号。 剩下的问题是从哪些通道从 EEG 通道或 ECG 通道导出偏置信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    只要这两个器件由相同的模拟电源(AVDD 和 AVSS)供电、您就可以共享到 RLD/偏置放大器反相输入(RLDINV 和 BIASINV)的连接、如下图所示。 如前所述、只会启用一个放大器。

    我真的无法告诉您使用哪些信号来导出共模以及如何平衡 EEG 和 ECG 电极之间的选择。 我猜您只需要几个电极、您选择的电极不会产生太大的影响。 您选择的越多、当每个电极通过220k 连接到反相输入时、RLD/偏置放大器的增益就越大。 最终、放大器将饱和、因此在放大器周围使用1M 外部反馈电阻器时、3-4个电极可能就足够了。

    此致、