This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232和 RS485可由 GPIO 电路选择。 使用 SN65LBC180-Q1和 TRS3223E。

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3223E, MAX3221E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810694/rs232-and-rs485-can-be-choice-by-gpio-circuit-use-sn65lbc180-q1-and-trs3223e

主题中讨论的其他器件:TIDA-01238TRS3223EMAX3221E

你(们)好  

我希望 GPIO 电路可以选择 RS232和 RS485。

我在 TI http://www.ti.com/lit/ug/tidua80/tidua80.pdf 上找到了这一信息 。

如果我让 B 短接至 Z、短接至 Y、在 A-B 之间为120欧姆

它也可以工作吗?

 

2.能否使用 SN65HVD10DR 替代 SN65LBC180IDRG4Q1和 MAX3221CDBR 替代 TRS3223ECDWG4?

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    此设计使用硬件来配置 RS-232/RS-485选择。  如果您想  通过 MCU 实现该目标、可以参考此 TI 设计。

    www.ti.com/.../TIDA-01238

     您可以使用 SN65HVD10DR。 请注意:1) 这是一个3.3V 器件;2) 总线引脚的绝对最大值为-9V 至14V。 理论上、RS-232信号传输范围为-15V 至15V。 只要您确保电压在适当的区域内、就可以了。 MAX3221CD 可替代此处的 TRS3223E。 如果您希望具有相同的 ESD 保护级别、则可以选择 MAX3221E。

    此致、

    Hao