This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:稳定时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810082/ads1018-settling-time

器件型号:ADS1018

您好!  

ADS1018的稳定时间是多少? 我在数据表中找不到它。  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    对于 ADS1018、转换时间与标称数据速率相关。 您可以使用此参数来确定转换开始后等待读取转换的时间。 在某些内部振荡器变化的情况下、您需要等待更长的时间以保证转换已经完成。

    从转换的标称值1/(数据速率)开始、对于任何内部振荡器变化、您将增加10%。 为器件加电和启动转换再加20us 的时间。

    例如 、以数据速率设置为1600SPS 的情况为例。 这将需要:

    (1/1600)*1.1 + 20us = 0.71ms

    希望这能解答您的问题。 如果我误解了问题、或者您有其他人、请随时发表评论。

    吴约瑟