This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:功耗

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808912/ads1282-sp-power-consumption

器件型号:ADS1282-SP

大家好、团队、

我的客户正在高分辨率模式下运行器件、AVdd 上为5V、DVDD 上为3.3V、并有以下问题。

1) 1)器件可以处理的绝对最大功率耗散是多少?   该规格显示了各种模式下以及50krad 暴露后的功耗、但该器件可处理的最大功耗是多少?  

2) 2) AVdd 电流消耗是否与 AVdd 相关?   即列出的最大电流为11mA、但在5V 还是3.3V 时是如此?  在更高的电压下、它是或多或少?

 谢谢!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、

    第一个问题有点奇怪。  该器件会在运行过程中耗散功率。   数据表中列出了最大功率。

    这不是处理更多功率的问题、而是需要多少功率才能运行。   如果我对问题有误解、请帮助澄清。

    唯一的问题是确保通过某种方法散热。  对于这样一个低功耗器件、这不应成为一个问题、并且应该很容易通过电路板散热。

    问题2。  AVDD 至 AVSS 的额定电压为5V AVDD +2.5V、AVSS 为-2.5V。  这在电气特性表的标题中列出。

    5V 是 AVDD 至 AVSS 的最大建议工作范围。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水