This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC104S021:在不使用 CS_N 的情况下运行

Guru**** 691000 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC104S021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834964/adc104s021-running-without-cs_n

器件型号:ADC104S021

我正在尝试在我的项目中保存引脚。  我考虑的一个选择是尝试在没有主动 CS_N 控制的情况下运行 ADC104S021 (通过将其硬接地、将其连接到上电复位芯片或将其连接到由 SCLK 下降沿触发的单次触发)。  为此,我有两个问题:

1) 1)假设我已正确同步到流、是否可以通过发送16位时钟(以及适当的 DIN 配置消息)连续读取器件、而不切换 CS_N 线路?

2) 2)如果我让 SCLK 进入空闲一段时间、即使 CS_N 持续有效、芯片是否会自动复位?  多长时间?

谢谢、

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brett、

    您确实需要在 ADC104S021上进行第一个 CS 高电平到低电平转换-这可以通过监控电路或单次触发器来实现。  在这种情况下、不确定"重置"的确切含义、如果让 SCLK 空闲、ADC 将进入 断电状态、并将自动从该状态恢复或"重置"。   如果不同步(例如、每个转换周期发送多于或少于16个时钟)、则 必须通过再次切换/CS 来触发串行接口的复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tom。

    您知道吗?为了进入断电状态、我需要让 SCLK 空闲多长时间?  如果我在串行流上不同步、那么当 SCLK 再次启动时、是否会以这种方式进入空闲状态、从而重新同步芯片(不切换/CS)?

    此外,我很抱歉----对(1)的答复载于数据表(明确地在电源注意事项部分和图3中)

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    ADC104S021在第16个 SCLK 下降沿进入断电状态、并在下一个 SCLK 下降沿之前保持该状态、因此您无需担心时钟的空闲时间。  保持空闲时间越长、总功耗就越低。  唯一可以重新同步的方法是不幸地切换/CS。