我正在尝试在我的项目中保存引脚。 我考虑的一个选择是尝试在没有主动 CS_N 控制的情况下运行 ADC104S021 (通过将其硬接地、将其连接到上电复位芯片或将其连接到由 SCLK 下降沿触发的单次触发)。 为此,我有两个问题:
1) 1)假设我已正确同步到流、是否可以通过发送16位时钟(以及适当的 DIN 配置消息)连续读取器件、而不切换 CS_N 线路?
2) 2)如果我让 SCLK 进入空闲一段时间、即使 CS_N 持续有效、芯片是否会自动复位? 多长时间?
谢谢、
Brett
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试在我的项目中保存引脚。 我考虑的一个选择是尝试在没有主动 CS_N 控制的情况下运行 ADC104S021 (通过将其硬接地、将其连接到上电复位芯片或将其连接到由 SCLK 下降沿触发的单次触发)。 为此,我有两个问题:
1) 1)假设我已正确同步到流、是否可以通过发送16位时钟(以及适当的 DIN 配置消息)连续读取器件、而不切换 CS_N 线路?
2) 2)如果我让 SCLK 进入空闲一段时间、即使 CS_N 持续有效、芯片是否会自动复位? 多长时间?
谢谢、
Brett
大家好、Brett、
您确实需要在 ADC104S021上进行第一个 CS 高电平到低电平转换-这可以通过监控电路或单次触发器来实现。 在这种情况下、不确定"重置"的确切含义、如果让 SCLK 空闲、ADC 将进入 断电状态、并将自动从该状态恢复或"重置"。 如果不同步(例如、每个转换周期发送多于或少于16个时钟)、则 必须通过再次切换/CS 来触发串行接口的复位。