请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS122U04 大家好、
我不打算在我的应用中使用 GPIO0和 GPIO1、我想将 GPIO0和 GPIO1直接连接到 DVDD 或 DGND。
可以这么做吗? 或者、我们是否需要在 GPIOX 和(DVDD 或 DGND)之间放置1~2k Ω 电阻器?
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.