This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:数据转换器论坛

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828370/ads1298recgfe-pdk-data-converters-forum

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK

 您好!  

我使用系统中提供的 GUI 在大约7个月内运行了 ECGFE-PDK。 到目前为止、由于某种固件源不匹配、我无法在 GUI 上加载硬件。 将在该前端粘贴导联。 附加屏幕截图。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    电路板是否可能已损坏?  

    有时跳线会被切断、这也会导致问题。 我建议尝试将所有内容重置为默认配置、并使用常见问题解答帖子验证器件是否仍然处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该板现在工作正常、即使我们能够显示 ECG 信号。

    但在重新采集 ECG 信号时、我们面临着新的问题。 GUI 仅采集一次、如果我们第二次给出 Acquire (采集)、则没有响应、我们无法退出 GUI。

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    除了更改采样设置和采样次数之外、我不确定是什么会导致此问题。 听起来可能会损坏电路板。  

    我会检查电路板是否有问题、并考虑尝试新电路板以确认它不是 PC 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "您能建议我们可以运行哪些测试来确认电路板的状况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    BIOS 常见问题解答中提供了一些材料来确认器件是否正常工作。

    检查电路板是否存在物理缺陷/烧点、并使用原理图探测电源。  

    确保一切都处于默认位置并重置电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我们打开 GUI 时、会显示错误代码6004发生的错误、如图所示。 那么、我是否可以知道此错误的原因以及如何解决它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    此链接应有助于: https://e2e.ti.com/search?q=ads1298%20error%206004&category=forum