This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:64位 DLL

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829416/tsw1400evm-64bit-dll

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42LB49

您好!

我尝试在 Python 中读取自动化 DLL,代码如下:

DLL_Version = Automation_DLL_Version()

但版本回读为0。 对我来说、64位 DLL 剂量不能正常工作。 以前是否有人使用过64位 DLL?

谢谢你

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、  

    我们尚未使用64位 Python 对其进行测试。 但我们知道64位自动化 DLL 应该起作用。 除了 dll 版本号为‘0’之外,您还看到64位 dll 的其它什么问题?

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有回听过。 现在将关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    这是我收到的错误消息:

    "C:\Users\Andy Fe\PycharmProjects\test\venv\Scripts\python.exe""C:/Users/Andy Fei/PycharmProjects/test/test1.py"
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL\HSDCProAutomations_64BIT.dll
    DLL 版本= 0
    连接到主板:K1316381-TSW1400
    错误状态= 7004
    选择 ADC Device:ADS42LB49
    错误状态= 7002

    退出代码为0的进程结束

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、  

    我必须咨询设计团队以提供帮助。 我会在收到回复后尽快回复您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是他们的反馈:希望它能有所帮助!

    出现错误7004的原因如下。

    1. 电路板未正确连接到 PC。
    2. Python 脚本传递给“Connect_Board”Automation 函数的序列号与连接到 PC 的主板不匹配。 传递的序列号可能有一些拼写错误。 请确保传递给自动化功能的序列号是否与 HSDC Pro“连接板弹出窗口”中显示的序列号相同。
    3. 我们遇到的问题是,字符“-”未正确地从 Python 传递到 HSDC Pro。 因此、HSDC Pro 对该字符的解释不同、从而导致问题。 为避免此问题,只将序列号(K1316381)(避免板名称)传递给“Connect_Board”自动化功能。

    优素福