This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ?推荐 ADC Δ Σ

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832197/help-recommend-an-adc

主题中讨论的其他器件:ADS124S08ADS131E08

需求:
1、8通道、4~20mA 信号采集。 无同步要求;
2.采集速度:当内置50Hz / 60Hz 功率频率滤波器打开时、8通道200ms 采集完成。
3.尽可能完成单个 ADC 的8个采集通道。
4、ADC 输入内置缓冲器、转换精密电阻器后电流直接流入 ADC、中间无需运算放大器缓冲器。


问题:
 △∑μ s -μ s 的单核 ADC 在打开内置电源频率滤波后、单通道转换时间为20ms、通道建立时间需要约40ms、8通道转换时间接近500ms。

△∑推荐多核 Δ-Σ ADC、接口简单、输入阻抗尽可能大、电流直接流经精密电阻器进入 ADC、无需添加运算放大器缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    非常感谢您提出的问题以及您对我们 ADC 的关注。

    我要问的第一个问题是、如果所有电阻器共用一个公共接地端、以便可以使用具有8个单端输入的器件、或者您是否需要每个通道一个差分模拟输入对、以便在通道之间实现一些共模电压差?

    40ms 通道建立时间是否受精密电阻器和 ADC 之间的外部 RC 滤波器的限制、或者此限制来自何处?
    如果您无法缩短40ms 的通道建立时间、则必须使用多核 Δ-Σ ADC、以实现8个通道的200ms 的总通道扫描时间。

    如果您可以将通道建立时间缩短到5ms 以下并且可以进行单端测量、则 ADS124S08将是我们针对8个通道实现200ms 通道扫描时间的最佳解决方案。
    它提供50Hz 和60Hz 内部抑制滤波器、输入缓冲器和足够的模拟输入来测量8个单端通道。

    例如、对于多核 ADC、我们可以查看 ADS131E08。
    该器件提供8个同步采样 ADC、每个 ADC 都具有集成缓冲器。 但是、该器件不提供任何数字滤波器来抑制50Hz 或60Hz 噪声。 然后、您必须在处理器中实施该滤波器。

    此致、