Other Parts Discussed in Thread: DDC112, DDC264
主题中讨论的其他器件: DDC264
您好!
我在学生项目中基于两个 DDC112设计了一个4通道皮安表。 仪器运行良好、直到连接到波束线缝隙系统。 其中一个通道卡在最大输出上、此后一直保持在该状态。 我假设相应的输入必须已损坏。 在测试模式下、它的行为与以前一样。 什么类型的损坏会使输出保持在最大值?
/Cerister B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、对于浮动、我们意味着根本没有连接到输入。 偏置实际上是连接的东西。 您可以首先在正常模式下测量 DDC 输入端的电压(包括板载偏置)。 这可能会给我们一个线索。 您的"偏置"只是某个电压的电阻器吗? 如果是、它将告诉我们流入了多少电流。
另一个线索是断开所有连接(使器件的引脚保持悬空、即仍焊接到电路板上、但未连接到电路板)并检查发生了什么情况。
我们的理论是、其中一个输入背靠背 ESD 损坏。 负离子束线狭缝系统有什么作用? 我是说、您会得到多少电流或电压?
总之、为什么要尝试找出损坏的部件? 是否只是试图防止再次发生? 您是否期望仪器与负离子束线狭缝系统配合使用?
此致、
教育
您好!
偏置电流的产生如应用公告图5所述 、为 DDC112创建双极输入范围。
电压 为4、096 V、200 Mohm 电阻器(1%)=> 20nA
我只有一个简单的万用表、但我设法测量了以下情况:
输入和 AGND 之间:21mV (这是正常现象吗?)
在200 Mohm 电阻器的"输入"与 AGND 之间:4、09-4、10V
此时、我不会尝试断开偏置电阻器。
狭缝系统用于校准加速器中的负离子光束。 当射束未对齐时、离子撞击(四个)金属板并在这些金属板上产生负电荷。 可以以小电流的形式测量电荷。 金属板悬空、周围真空系统接地。 板应位于虚拟接地并且非常接近实际接地。 有人告诉我、电流不会超过几纳安、但该仪器提供了两个通道的满量程读数、其中包括受损通道。
我做了很多其他测量、正如我之前说过的、仪器工作得非常好。 我要求让我从错误中吸取教训、并在考试文件中提供解释。 我不认为该仪器会被使用。 可能还有另一个基于我的设计的学生项目。
如果其中一个保护二极管被解调、我假设电容器保持其电荷、这将在每次 AD 转换时提供满量程输出。 这是正确的理解吗?
/克里斯特
您好、Christer、
很抱歉回复很晚、但不知怎么说、没有收到您回复的通知...
无论如何、21mV 看起来非常高。 我没有关于 DDC112输入失调电压与电流的信息、但在 DDC264 (请参阅图16)等类似器件中、它不会超过几 mV。 我猜、可能有一些内部泄漏电流流入输入、从而使积分器饱和、因此输入虚拟接地不再饱和。 但是、产生该电压的电流方向应流入器件、因此、我不认为它是一个输入二极管接地短路(电流将反向)。 可能有一些与外部电阻器并联的内部结构。
如果您断开输入或向输入添加更多电流、以查看是否可以使其脱离饱和状态、我们可以猜测更多、但不确定我们是否可以提供进一步的帮助。 通常、这些东西需要进行故障分析(打开 IC ...)
如果输入二极管"被破坏"打开、那么您通常不会看到任何东西。 如果"被破坏"为短路(接地)、您可能会在两个方向上看到饱和、但我认为您不会看到21mV。 无论如何、输入电容器(我猜您是指寄生电容?) 将放电到器件中(否则您将无法看到输出饱和)。 因此、不能、电容器无法保持电荷、只能持续提供正饱和。 存在复位等 需要有一个输入电流流入器件... 或更严重的故障(例如 ADC 卡滞)。
此致、
教育