请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5294EVM 主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM、 FMC-ADC-ADAPTER、 ADS5294
我想使用 ADS5294EVM 和 TSW1400EVM 来评估我们专用应用的性能。 具体而言、我们对~10000秒的相位稳定性感兴趣。 为此、我们希望了解以下内容:
在65MSPS 或80MSPS 的速率下、可从2个通道同时采集的最大样本数是多少? 除硬盘大小外、是否还有缓冲区大小或吞吐量限制、限制了我可以使用此评估平台(包括评估软件)收集多少数据?
2.我们能否在 TSW1400EVM 上获取 FPGA 的 FPGA 源代码、以便添加定制分析代码? 这样、我们就可以在不收集 TB 数据的情况下分析这些长时间内的相位稳定性。
3.是否可以将适配器连接到 FMC 与诸如 KC705之类的 Xilinx 开发板一起用于测试 ADS5294EVM?
谢谢、
Chris