This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:使用 TSW1400EVM 的至少2个通道的最大采样数

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294EVM, FMC-ADC-ADAPTER, ADS5294
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828532/ads5294evm-maximum-number-of-samples-from-at-least-2-channels-using-tsw1400evm

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMFMC-ADC-ADAPTERADS5294

我想使用 ADS5294EVM 和 TSW1400EVM 来评估我们专用应用的性能。 具体而言、我们对~10000秒的相位稳定性感兴趣。 为此、我们希望了解以下内容:

在65MSPS 或80MSPS 的速率下、可从2个通道同时采集的最大样本数是多少? 除硬盘大小外、是否还有缓冲区大小或吞吐量限制、限制了我可以使用此评估平台(包括评估软件)收集多少数据?

2.我们能否在 TSW1400EVM 上获取 FPGA 的 FPGA 源代码、以便添加定制分析代码? 这样、我们就可以在不收集 TB 数据的情况下分析这些长时间内的相位稳定性。

3.是否可以将适配器连接到 FMC 与诸如 KC705之类的 Xilinx 开发板一起用于测试 ADS5294EVM?

 

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    关于您的问题:

    1. TSW1400具有1Gbytes 的 DDR 存储器支持。 您应该能够捕获总共512个 MSamples (16位样本)、因此对于双通道模式、它是256MSamples/通道。
    2. 您应该能够在 TSW1400EVM 产品文件夹中下载 FPGA 固件。 以下是供您参考的链接。  http://www.ti.com/lit/zip/slwc115
    3. 目前、ADS5294EVM 不支持 KCU705。但如果您有兴趣、我可以将您与第三方固件开发人员联系、以便与他们合作为 KCU705构建 LVDS FW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将 ADS5294EVM 与 FMC-ADC-ADAPTER 配合使用以连接到支持 FMC 的 Xilinx 开发板(KC705)? 如果是、我还会购买其中一个适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    适配器应适合这两个板、但您必须检查其原理图、以确保 ADS5294所需的引脚已映射到板上。