This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8866:读取通过 MSP430FR2311的 SPI 协议从 ADS8866转换数据

Guru**** 689700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8866, TIDA-01469
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829995/ccs-ads8866-readout-converting-data-from-ads8866-via-spi-protocol-by-msp430fr2311

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件: TIDA-01469

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我想获取一个有关 ADS8866和 MSP_EXP430FR2311之间通过 SPI 协议进行数据传输的程序。 MCU (MSPFR2311)只需从 ADS8866读取转换数据。 我是一名新学员、 不熟悉 MSPFR2311。  

  非常感谢。