This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:去交错

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843493/dac3283-de-interleave

器件型号:DAC3283

大家好、

您能否在方框图中解释去交错功能?  我的一位客户问了这个问题。 我在数据表中找不到说明。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    DAC3283 LVDS 总线只有8个用于16位宽 I 和 Q 信号的 LVDS 接收器。 因此、8 LVDS 数据传输必须是按字节交错式数据总线操作。 如下所示。

    您可以看到、锁存16位 I 和 Q 信号需要两个 DATACLK 周期(1个样本)。

    因此、数据输入必须由内部逻辑"去交错"进入信号16位 I 和16位 Q。此过程在 DAC3283逻辑本身中完成、无需额外的用户配置。