主题中讨论的其他器件: ADC34J44、 AM3357
您好!
我购买 了 ADC34J44EVM 并尝试使用 ADC3000 GIU 应用配置芯片 ADC34J44。 我添加了 ti SPI pinheader 逻辑分析仪。 我尝试将寄存器0x02写入0x02、将寄存器0x03写入0x02。
没关系。 请参见屏幕截图1:数据是0x40 0x02 0x02 ...(DOSn`t 理解为什么要更改时钟占空比,但不知道它的工作)。 我在图 CPOL = 0中看到、因为 SCLK 从低电平开始。 CPHA 为0、因为数据在上升沿时钟上。 我尝试在 GUI 中读取数据、结果很好。
我的 AM3357与 Linux 搭配使用、并尝试在 SPI 上写入相同的数据、但寄存器 dos` set。 删除了引脚排针跳线。 至 ADC_SDENB 已将 CS 引脚、ADC_SCLK 连接 至时钟、ADC_SDIO (SDATA)连接至 MOSI、ADC_SDO (SDOUT)连接至 MISO
通信 AM3357 <->ADC34J44的屏幕截图
阅读:
ADC34J44n`t μ s 的n`t、我在写入过程后在 GUI 中进行了控制、但 dos μ s 设置寄存器。
请帮助、 我犯了什么错误?