This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08的 FPGA VHDL 接口

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828689/ads131e08-fpga-vhdl-interface-for-ads131e08

器件型号:ADS131E08

您能否为我提供 VHDL 源代码以用于以下方面?

ADS131E08的 FPGA VHDL 接口

ADS131E08的 VHDL 仿真模型

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Opravar、



    很抱歉、我们没有这些函数中任何一个的 VHDL 源代码。

    我相信我们唯一可用的类似资源是 EVM 中用于与器件通信的示例 C 代码。 您应该能够自己从 ADS130E08EVM 软件下载代码(注:不是 ADS131E08)。 转至以下页面:

    http://www.ti.com/tool/ads130e08evm-pdk

    在"立即订购"部分下、查找 ADS130E08EVM-PDK-SW 下载。 下载并运行安装程序。

    此安装程序将在您的程序文件中为软件设置一个目录、但还包括一个源目录、其中包含一些器件代码。 我要注意的是、此代码用于开发运行 EVM。 它可能会也可能不会为您提供帮助、我们不支持源代码。 可在此处找到该目录:

    C:\Program Files (x86)\ADS130E08EVM\Source

    在该目录中、您将找到三个 zip 文件。 firmware_src.zip 应该有一些示例代码。 我认为打开 zip 文件不需要密码。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    谢谢、我已经了解了 C 固件源代码、这是一个很好的帮助。 我们仍然需要创建  VHDL 代码、但至少我们有一些灵感。

    Opravar