This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在同一通道上施加不同的信号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841689/ads1299-apply-different-signal-on-same-channel

器件型号:ADS1299

大家好、

我必须围绕 ADS1299开发一个8通道器件、因此我需要转换器的所有8通道。 为简单起见、给出了:

  • 正弦波源
  • 方波源

我需要配置 ADS1299 的通道

  • 以编程方式测量来自正弦或方波源的一个信号
  • 配置必须基于对等信道
  • 测量可以反转信号形状:它可以在软件侧进行镜像

我曾考虑将 SRB1、SRB2和 BIAS_IN 用作信号基准、并将正负输入用作信号输入。 当然,任何解决办法都受到欢迎。

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    我不是很了解您在这里要做什么、但听起来您需要在输入前安装多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须开发 ECG、但对于所有8通道、我必须测量来自电极或其导数的信号: 通过 RC HP 滤波器进行传输、不会使用额外的外部组件、而是使用 ADS1299的内部多路复用器根据下载的配置进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    很抱歉、我仍然不理解您的问题。