This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:在 DAC80508中使用外部基准

Guru**** 2020320 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, REF6225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838454/dac80508-using-an-external-reference-with-the-dac80508

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: REF6225

最初在该主题中询问:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/836424

将此问题移至新主题

Andrzej 问:"

如何将外部基准电压连接到此 DAC、因为其输出默认也配置为输出?

 在 DAC8568 芯片中、默认情况下禁用了内部基准。"

Paul:"我们预计用户希望使用外部参考时会出现这种情况。  基准电流能力相当低(±5mA)、因此在启动期间、内部基准和外部基准将相互冲突、但仅与此低电流发生冲突。  DAC 将根据外部基准电压提供灌电流或拉电流。 只要不超出绝对最大值表、就不会造成任何损坏。  这种冲突状态将一直存在、直到禁用引用。"

Andrzej:"关于这一提法。 将输出连接到输出是非常奇怪和异常的解决方案。

尤其是考虑到外部基准电压源未知这一事实

例如、它可能是 OPA 的非常强的输出或超高精度/精密/昂贵的外部基准电压源。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    这种担忧是有效的、但我们认为风险很低、原因如下:

    虽然这是一种输出与输出情况、但内部基准没有太大的电流驱动能力、因此如果输出的拉电流超过~5mA、大多数外部基准将能够将输出驱动至大约最终值。  该状态不会损坏 DAC80508、并且在禁用基准之前不应导致任何其他问题、除了略高的电流消耗。  下面是这两个系统的简化版原理图:

    2.基准输入在驱动 DAC 电阻梯之前被缓冲。  这具有为外部基准创建高阻抗输入的优势。  这意味着基准/基准缓冲器只需驱动大约25µA μ A 的电流(当开关打开时)。

    这种高阻抗输入意味着可以添加一个串联电阻(RLIM)来减少/限制开关闭合时在两个基准之间流动的电流。  一旦开关打开、由于基准缓冲器的输入电流非常低、电阻器上的压降很小。

    最后、我们并不希望在该器件上使用外部基准(尽管可以使用外部基准)。  我们投入了大量的设计时间来使 DAC80508的基准非常好(具有低漂移、低噪声)。

    此外、REF-DIV 和增益特性提供1.25V、2.5V 和5V 的输出范围、因此涵盖了低电压应用的大多数范围。   

    我怀疑、如果您正在查看外部基准、那么您需要非常具体的输出范围(例如4.096V、3.3V)、或者您需要更好的漂移性能(REF6225)。

    谢谢、

    Paul