请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 你好 Alex
我发现了程序中坏数据的问题。 如果从 ADS 读取、我使用的编译器会向 ADS1299发送虚拟字节0x55。 它通常是 SPI 在读取时发送虚拟字节。
然后、我将虚拟字节更改为0x00、所有六个通道都正常。
此致
Stefan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.