我们看到数据表显示同步可能会导致时钟上出现毛刺脉冲:-
在 ADC344X 上、我们有两个输出时钟:DCLK 和 FCLK。 数据表中不清楚哪些时钟受同步毛刺脉冲的影响。
我假定它只是 FCLK、但是、我是否可以确认这种情况、并且 DCLK 不会受到同步事件的干扰?
如果这是正确的、我们可以考虑使用分频的 DCLK 作为 FPGA 的时钟。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们看到数据表显示同步可能会导致时钟上出现毛刺脉冲:-
在 ADC344X 上、我们有两个输出时钟:DCLK 和 FCLK。 数据表中不清楚哪些时钟受同步毛刺脉冲的影响。
我假定它只是 FCLK、但是、我是否可以确认这种情况、并且 DCLK 不会受到同步事件的干扰?
如果这是正确的、我们可以考虑使用分频的 DCLK 作为 FPGA 的时钟。
您好!
以下是一些注释:-
是的、我知道您必须使用 x2或 x4时钟
关于干扰–可能是干扰不是正确的词,可能是缩短时钟周期。 请参阅第50页的"使用 SYSREF 输入 ADC344X D/工作表"、
我们在行末尾有足够的时间、因此可以忽略同步之前的数据。
因此、我们很感兴趣的是、DCLK 是否会受到任何扰动、从而解除对其计时的逻辑。