This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:我可以't 在电路板上焊接 BGA 型芯片

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850041/ads1298r-i-can-t-solder-bga-type-chip-on-my-board

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

大家好!

不久前、我为我的项目从 TI 购买了 ADS1298R 芯片 。 但我错误地订购了 BGA 类型、而不是 TQFB。 由于我对这种类型的芯片没有任何经验、因此无法将其焊接到电路板上。 我在 Google 和 Youtube 上搜索了有关焊接的信息、但每次我都获得有关修复、重新安装或重新安装 BGA 的信息、并且喜欢这些其他信息。 我正在从头开始制作电路、因此我需要准备将电路焊接到新的绿色板中。 但我不知道如何实现它。

此后、我无法制作电路板。 :(

是否有人可以为我提供视频或其他资源  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rashid、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    ADS1298的"R"版本仅采用 BGA 封装。 我们不会以 TQFP 提供此器件。 如果不需要呼吸测量功能、则需要 TQFP 中的 ADS1298 (非 R)。

    遗憾的是、"如何焊接 BGA 封装"不在本论坛的讨论范围之内。

    此致、