This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC1549:将 TLC549切换到 TLC1549时、是否需要对驱动程序软件进行任何更改?

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC1549
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849389/tlc1549-any-change-on-driver-software-is-need-when-switch-tlc549-to-tlc1549

器件型号:TLC1549

降级器、

客户正在使用我们的 TLC549、但该器件已停产、他们将切换到 P2P 器件 TLC1549。

当将 TLC549切换到 P2P 设备 TLC1549时、您能否确认他们是否需要对驱动程序软件进行任何更改?

谢谢、致以诚挚的问候

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    TLC549只需8个时钟即可完成其转换和采集阶段、而 TLC1549至少需要10个时钟。  假定 TLC549只应用了8个 I/O CLKS、为了使用 TLC1549、需要对软件进行一些小的调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    那么、驱动程序软件中的主要变化是与转换周期相关的软件?

    软件中是否还有任何其他重大变化? 如果只有这种变化、我认为这不会是问题。

    谢谢、致以诚挚的问候

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    两个器件中的数据以相同的方式输出、因此 MSB 将在 TLC1549与 TLC549相同的时钟周期上输出、 您可以选择保留两个 LSB 以获得完整的10位分辨率、或者忽略它们、并且在软件中不做进一步的更改。