This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:设计+-0.01*C 精度温度传感器的参考

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847548/ads1247-references-for-designing-a--0-01-c-accuracy-temperature-sensor

器件型号:ADS1247

我希望构建一个与以下文章中提到的温度传感器完全相似的温度传感器。  

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/116052

我在构建一个方面没有经验、因此、如果有一些示例可供我借鉴、那将是很棒的。

以下链接似乎提供了一些示例、但遗憾的是、它不起作用

 http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sbaa180

如果有人能帮我解决这个问题、那会很棒

谢谢你  

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    我建议查看《RTD 测量基本指南》、网址为 :http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    它有多个示例、并有效地取代了 SBAA180、因此您无法在线查找它!  

    请通读本文档、如果您有任何疑问、请告知我们!