This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:Rin 和 VB

Guru**** 2533740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846860/ads8688-rin-and-vb

器件型号:ADS8688

您好!

 数据表第7页中有输入泄漏电流的 Rin。 我在数据表中找不到 Rin 定义。 Rin 是什么意思? Rin 是指1Mohm 吗?

在第22页的图51中、有"vb"字。 内部偏置电压。 我的理解是否正确?

我认为 VB 仅用于内部目的、因此用户不关心 VB。 我的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。

    Rin 将是数据表中列出的输入阻抗。

    图像(VB)中提到的电压偏置是内部的、用户无需担心。

    此致

    Cynthia