This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:与 ADS1294和 ADS1194的比较

Guru**** 2507325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1194, ADS1294, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846424/ads1293-comparison-with-ads1294-and-ads1194

器件型号:ADS1294
主题中讨论的其他器件:ADS1194ADS1293

您好!

感谢您花时间阅读我的帖子。

我正在尝试使用其中一个 ADS IC 构建便携式 EMG 应用。 起初、我想使用 ADS1294作为主 IC 来构建我的电路、但后来我遇到了另外2个相似的 IC、ADS1194和 ADS1293、它们都要便宜得多。

首先、 我发现 ADS129x 数据表中未将 ADS1293作为 IC 的一部分包含的原因很奇怪。 是  因为 ADS1293和 ADS1294之间的通道数不同吗? 如果有,我是否可以问有什么区别?

其次、我还遇到了 ADS1194 IC。 我比较了 ADS1294和 ADS1194的各自数据表、发现它们之间除了 ADC 和具有集成呼吸阻抗测量功能的 ADS1294的位数(我不需要此功能)之外没有太多差异。  因此、我是否可以问我用 ADS 1194替换 ADS1294是否合适、或者我是否需要注意其他重要差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    在下面我的签名中的 BIOS 常见问题解答中可以找到我们器件的快速摘要。  

    ADS1293是完全不同的器件、而 ADS1/24/6/8/R 都来自同一个内核。 我建议查看两者的寄存器映射以查看差异。 在功能上、它们可以实现类似的结果、但存在一些差异。 请注意、并非所有上述器件都具有呼吸功能、它们在器件名称末尾以 R 表示。  

    ADS1194和 ADS1294之间还有一些其他性能差异、可在 BIOFAQ 博文中查看。  

    看看我指出的材料、如果您有更多问题、请告诉我!