This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:TSC2046E 和 TSC2046之间的差异

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046, TPD1E1B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843880/tsc2046e-difference-between-tsc2046e-and-tsc2046

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: TSC2046TPD1E1B04

您好!

下面我想问您一些有关 TSC2046E/2046的问题。

Q1) TSC2046和 TSC2046E 之间有何差异?

我认为主要问题是关于"IEC 61000-4-2 ESD 要求"的规格。

是这样吗? 还有其他差分吗?

Q2) TSC2046的 ESD 规格

TSC2046数据表中未介绍 ESD 规格。

你可以告诉我吗?

Q3)您是否有 TSC 产品、如"TSC2046E+RESET 引脚"?

因为 TSC2046E/2046没有"复位"引脚。

我想当 TSC2046E/2046挂起时、似乎会有一些问题。

如果您有此类 TSC 产品、请告诉我。

Q4) ESD 保护二极管

您是否会为 TSC2046E/2046推荐 ESD 保护二极管?

我认为像 TPD1E1B04这样的产品似乎适合 TSC2046E/2046。

您还会告诉我如何选择二极管吗? 要选择的要点是什么?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    请在下面查看我对您的问题的解答:

    Q1)您回答正确。 两者的唯一区别 是 TSC2046E 具有增强的 ESD 保护。  

    Q2) TSC2046的 ESD 信息

    HBM:8kV

    CDM:1kV

    MM:200V

    对于 TSC2046E、它在数据表中提到该器件"超过 IEC61000-4-2 ESD 要求- 15kV 接触放电-无需外部组件"  

    Q3)有多 个具有复位引脚的4线 TSC。 您可以查看 TSC2017TSC2013TSC2014、  

    Q4)应使用双向 TVS 二极管来防止施加的瞬态电平。 二极管需要高于建议工作电压的工作电压和低于 ABS 的击穿电压。 器件的最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢您的回复!

    让我确认以下事项、以确保正确。

     基本上 TSC2046E 不需要 TVS 二极管之类的"外部组件"、对吧?

     - TPD1E1B04 可用于保护 TSC2046 (也可用于 TSC2046E)、对吧?

     谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、

    正确、TSC2046E 不需要外部组件、但额外的保护不会受到影响。  

    对于 TPD1E1B04、该二极管可用于 TSC2046或 TSC2046E。 在数据表中、它规定的最大工作电压为3.6V、等于 TSC2046/E 的最大 VCC、击穿电压为6.4V、高于绝对值。 TSC2046/E 的最大值  

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    Aaron