Other Parts Discussed in Thread: ADS7953
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7953 您好!
从 ADS7953、SLAS605C 数据表中:
查看图1、器件运行时序图。
14个 clk 周期后、采集阶段开始。 这是700ns @ 20MHz 之后的值。
采集阶段的最短持续时间为325ns。 总共需要1.025us。
但在1Msps 时 、我需要在1us 内完成每个序列。
我缺少什么?
此致、Hans