This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:采样频率降低时的 INL

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14155, ADC14155QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864456/adc14155qml-sp-inl-at-reduced-sampling-frequency

器件型号:ADC14155QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC14155

我们正在考虑将 ADC14155用于我们的设计,但需要更多有关其 INL 规格的数据。  是否有更多有关 INL 和采样频率的数据?  图将会很好。  我们希望以极低的采样率、10-20MHz 运行它。  温度范围内的任何数据以及这些频率中的任何数据也会很好。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McLain、

    我在太空应用级 ADC14155QML-SP 的较低采样频率进行了动态测试、但没有看到 SNR 和 ENOB 等性能参数有任何显著变化。

    INL 是一个静态测试、我没有在不同的时钟频率下尝试任何静态测试。   根据动态结果、我不会期望 INL 随采样频率发生显著变化。