请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1281 尊敬的先生:
我的问题非常简单和直接。
在 ADS1281数据表的第19页(SBAS378D–2007年8月–2010年6月修订)上、"电压基准输入(VREFP、VREFN)"一段的最后一句话指出:
"对于大多数应用、建议使用直接施加到基准输入引脚上的1uF 陶瓷电容器。"
我将其解释为:两个引脚之间的单个电容器、它是否正确? 而不是一个引脚和接地的电容器、另一个引脚和接地的电容器。
谢谢你
Davide Badoni