This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-HT:ADS1282

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862305/ads1282-ht-ads1282

器件型号:ADS1282-HT

使用5V 的单电源时、基准电压还应为5.0V、Vref+为5.0、Vref-至 GND? 是这样吗? 在差分放大器驱动 Vin+和 Vin -的情况下、如果该电压变为0或5V、则器件是否能够容忍这种情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knute:

    它确实取决于您所讨论的电压。 使用5V AVDD 时、5V 基准正常。 如果您使用增益为1的 PGA、则根据输入范围公式、您的满量程输入范围将差分为+/-2.5V。 不过、您还必须遵守绝对输入范围、这是您可以在单个引脚上施加的最大电压。 在这种情况下、电压为3.75V (AVDD-1.25)。 您可以将其视为有效地限制了应在何处设置共模。 2.5V 差分信号意味着一个输入将移动+1.25V、一个输入将下降-1.25V。 由于您在输入端可以拥有的最大电压为3.75V、因此您的共模电压不应大于2.5V。 类似的逻辑应用于低端、但输入范围更容易让您摆动至 AVSS + 0.7V。 希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  如果输入电压超出0V 或5V 范围、转换将不会正常、但器件会损坏吗?  模拟输入电压的绝对最大规格为 VSS-0.3至 VDD+0.3、在本例中为-0.3V 至5.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knute:

    该部件不应损坏、但正如您提到的、随着 PGA 进入饱和状态、转换将无效。 也会有一些与此相关的过载恢复时间。

    最棒的

    Zak