Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04
大家好、
我们的客户关心:
Q:即使 ADC 断电、也会施加热电偶电动势。
由于热电偶的电动机力非常小、因此我认为如果它在绝对最大额定值范围内就没有问题、但 TI ADC (例如 ADS122C04)是否有任何对策?
即使没有对策、如果它在器件的绝对最大值规格的+/- 300mV 范围内、我认为没有问题。 正确吗?
此致、
Hiroshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的用户5163865:
对于连接到 ADS122C04输入的外部传感器、有两个重要的注意事项。 第一个是您已经提到的、输入电压保持在模拟电源轨的+/- 300mV 范围内的情况。 第二个是绝对最大值、其中输入电流不得超过10mA。
最常见的 TC 类型无法生成接近300mV 的电压、因此 TC 本身不应成为问题。 但是、TC 由可用作天线的导线组成、可从可能大于300mV 的 EMI/RFI 中拾取电压噪声。 必须限制这些瞬变、以便不超过10mA 输入电流。 最常见的情况是、需要使用串联电阻作为电流限制。 输入电阻可用作电流限制、与电容器相加时、也可用作抗混叠滤波器。
您可能还需要其他组件来限制模拟输入端的电压、方法是使用二极管阵列或 TVS 二极管。
此致、
Bob B