This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:ADS7253和 F28M35H52C 能否通过 SSI 进行通信?

Guru**** 2387980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7253, F28M35H52C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859756/ads7253-can-ads7253-and-f28m35h52c-communicate-through-ssi

器件型号:ADS7253
主题中讨论的其他器件: F28M35H52C

在使用 SPI 通信的伺服控制器 ADS7253和 F28M35H52C 上、现在我们希望更改为 SSI 通信、是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    此器件中没有同步接口选项。 ADS7253中唯一可用的接口选项是数据表第8.5节中介绍的接口选项。  

    改用同步接口背后的动机是什么? 也许我们可以建议更改您使用此器件或具有所需接口的替代器件的方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们将  F28M35H52C 中的串行外设接口(SPI) 用于其他器 件、因此 ADS7253只能使用四个同步串行接口(SSI)。 是否有其他方法可以解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      对于 F28M35、我们只能使用一个 SPI 和一个 SSI、我们需要同时支持 BiSS-C 编码器和 ADS7253。

    似乎很难解决这一资源问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到在 BiSS C 协议中禁用接口的方法(即没有/CS)。 否则、我看不到与 ADS7253共享通信总线的方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 SSI 都是主机或从机接口、用于与具有 Freescale SPI、MICROWIRE 或德州仪器同步串行接口的外设器件进行同步串行通信。

    这意味着 SSI 只能与 Freescale SPI、MICROWIRE 或德州仪器同步串行接口通信? 它可以用作 SPI 吗?

    如果是、4个 SSI 会浪费太多资源、我看不到它有太多的价值。