This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ECG 波形振荡

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860687/ads1292-ecg-waveform-oscillation

器件型号:ADS1292

尊敬的 TI 专家:

测试 ADS1292时出现问题:我们将器件设置为测试 ECG 1分钟。 测试前30秒、波形正常、心率正常。 30秒后、波形开始异常、并出现恒定频率振荡。
需要快速解决此问题、因为客户认证即将完成。

请提供帮助、谢谢。

谢谢、

HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu 您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您能否提供用于测试的原理图和寄存器设置?  

    您是否认为电极阻抗有可能增加、从而导致更多50Hz 噪声作为差分噪声耦合到系统中? 尝试将 ECG 输入替换为以电路板接地为基准的信号发生器、并查看数据在1分钟内是否可靠。

    此致、